This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM 1000BaseT - 1000Base X 引脚搭接

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235098/dp83869evm-dp83869evm-1000baset--1000base-x-pin-strapping

器件型号:DP83869EVM

您好!

我尝试  使用数据表提供的以下自举设置为1000BASE-T 至1000BASE-X 配置 DP83869EVM。

对于默认设置、我不会对 EVM 进行任何更改、以下是我正在对 LED 和 OPMODE 搭接进行的设置。

我是否正确配置了 EVM 搭接? 如果不是、请告诉我需要进行哪些更改。

此外、铜链路检测的 LED 指示 不显示任何状态。

谢谢。此致、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    配置看起来不错。

    您面临的问题是什么?

    您能提供一个从0x0000到0x000F 的寄存器转储吗?

    谢谢。
    拉胡尔