This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:I2C 的访问过程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229077/ds90ub960-q1-the-procedure-to-access-for-i2c

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP75

您好、IT 工程师!

q1)您能看到下图吗? 我们希望通过 I2C 从主机访问 TMP75。 请告诉我访问 DS90UB953/DS90UB960的过程。

 特别是、我们还 需要获取该系统通信的所有寄存器值。

 

Q2)、我认为 SerDes 需要初始化。 因此、请同时告诉我 DS90UB953和 DS90UB960的地址和初始化值。

        (我查看 DS90UB960数据表上的表7-20。 我们必须获取大量"保留寄存器值"。 请将这些保留的寄存器值发送给我们)

此致、

仓林道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michio、

    问题1: SDA 和 SCL 通过960和953之间的 FPD-Link 传递。 只需写入温度传感器的器件地址即可访问该传感器。

    问题2. 960和953器件地址通过 IDX 引脚上配置的硬件捆绑来设置。 没有初始化值、这两个器件完全上电后、您可以与它们通信。 保留的寄存器仅供内部使用、不能共享。 您只需读取/写入数据表中公开提供的寄存器。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas

    感谢您的答复。

    尝试与 IDX 引脚设置的 I2C 地址进行通信

    我的下一个问题与 GPIO 有关。

    请提供寄存器设置示例、以实现以下 GPIO 连接配置。

    此致、

    仓林道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuri,

    请写入以下寄存器:

    在953上:
    0x0D =将位[5:4]设置为11以在 SER GPIO 0和1上启用远程 DES GPIO 数据、并将 BIT [2]设置为1或0以设置 GPIO2输出状态
    0x0E = 0x70

    960上:
    0x4C = 0x01
    0x6E = 0x04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas

    很抱歉耽误你的时间。

    I2C 在960和953。之间成功通信

    现在、我们将检查 CLK 和 GPIO 是否可以正常通过。

    下一个问题、请再等几分钟。

    此致、

    仓林道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuri:

    还有其他问题吗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas

    下一个问题。

    GPIO 引脚之间的延迟时间从960到953如何?

    此致、

    M·库里拜亚西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuri:

    此处是953数据表中的正向通道和反向通道 GPIO 时序。

    此致!

    卢卡斯