This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75113:SN75113的替代。

Guru**** 2859000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75113, SN75115, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235084/sn75113-the-replacement-for-sn75113

器件型号:SN75113
主题中讨论的其他器件: SN75115THVD1550

大家好、

我正在寻找 SN75113的替代产品
由于另一方是 SN75115、因此需要一个允许与 SN75115通信的规范。
请介绍一种替代器件。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75115需要±0.5V 的差分输入电压、高于 RS-422/RS-485规定的最小值、但它可以与此类发射器配合使用。

    SN75113不能引脚对引脚替代产品。 我推荐两个现代收发器、例如 THVD1550/20/05/00 (取决于所需的数据速率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    SN75113无需直接替代、而 SN75115则需要搭配使用该器件。 我强烈建议您敦促客户升级更现代化的收发器、因为这些器件已有50年历史、要找到传统支持将会更加困难。 上述器件 Clemens 是合适的起点、因为实际进行的直接升级并不能完全符合 SN75115标准。

    此致!

    帕克·道德森