This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:DS91M040

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234096/ds91m040-ds91m040

部件号:DS91M040

在 TI 网站上、对于所有采用 RHS 48封装的组件、例如 DS92LV0412SQ/NOPB、只有一张图4295855/C 可用、而不是 WQFN RHS 48的驱动
www.ti.com/.../searchproductbypackage.tsp
根据封装名称、我们有两个 TI 图纸
1. RHS0048A 4214990/B 04/2018
2. RHS (S-PWQFN-N48) 4295855/C 04/13


DS92LV0412SQ/NOPB 数据表中定义了4295855/C 图、为什么没有该图?
适用于 DS92LV0412SQ/NOPB 的最新图纸是什么?

请告知。

谢谢