This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:I2C 信号下降时间的最小值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235062/tca9544a-minimum-value-of-fall-time-for-i2c-signals

器件型号:TCA9544A

你好。  

为 I2C 快速模式下的下降时间指定了最小值。 下降时间通常非常短、很难减慢。

如果下降时间小于最小值、会发生什么情况? 另外、请告诉我应如何计算 Cb。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值复制自 μ I²C 规格。 该限制适用于整个系统。 当一个驱动器过强时、快速边沿可能导致总线上出现下冲和振铃、这可以被其他器件解释为错误的时钟脉冲。 此限制可以防止此类错误。

    Cb 是总线电容。

    μ I²C 规格的上拉电流限值为3mA。 只有当您将 I²C 引脚的驱动强度配置为远大于此值时、才会出现问题。