This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:DS560MB410是否有任何 AMI 或 Spice 模型可用于仿真? 它是否支持 M-phy?

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234119/ds560mb410-does-ds560mb410-have-any-ami-or-spice-model-for-simulation-and-does-it-support-m-phy

器件型号:DS560MB410

您好、我有一个类似的请求 、如 DS560MB410中所述:DS560MB410是否可配置为支持1:2扇出? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

但我主要在 M-phy 域中用于即将推出的 M-phy 6.0、使用 PAM4调制、哪个位速率将达到39.936 Gbps。

这里我有两个问题:

1. DS560MB410是否具有任何可用于仿真的 AMI 或 Spice 模型?   

2. DS560MB410是否支持 M-phy? 情况 是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我们当前没有可用的 IBIS-AMI 模型、但我们在此器件的 CTLE 曲线中有 S 个参数。  可以在 mysecure 上找到这些内容。  如果您没有访问权限、可以通过以下链接申请访问权限。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=DS560MB410-DESIGN&ref_url=asc_hsdc_hsdc-hssc


    2) 2)您能否分享有关 M-phy 电气规格的任何信息?  一般而言、似乎39.936Gbps PAM4在 DS560MB410的能力范围内、但参考 M-phy 电气规格来确认会有所帮助。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德鲁:

    感谢您的答复。

    您可以通过以下链接访问 M-phy 5.0规范

    MIPI M-PHY | MIPI

     当前发布的版本是25G NRZ。 39.936G PAM4的 M-phy 6.0 仍 在调查中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。  我将进一步探讨这一点、本周再与您联系。

    谢谢。

    德鲁