This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:可拆卸器件故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232790/tusb4020bi-removable-device-fail

器件型号:TUSB4020BI

嗨,它'安德烈·奥拉齐尼来自卡昂水疗中心(维亚雷焦,意大利)。 我使用 TUSB4020BI 设计了一个集线器 USB。 我需要连接到集线器、鼠标和键盘。 但是、集线器似乎只有在接通电源且连接至少一个器件的情况下才能工作。 如果我在未连接设备的情况下为波特供电、或者如果在操作过程中断开两个设备、则无法重新连接鼠标和键盘。

我尝试过两种配置模式:

1)引脚32 SMBUSz 未连接且无 I2C 通信;

2) 2)引脚32 SMBUSz 通过4.7k Ω 电阻器连接至 GND。 在这种情况下、我通过 I2C 0x83h 发送 到配置寄存器(7h)、然后清除器件状态 A 命令寄存器(F8h)的 cfgActive 位。

在这两种情况下、我的结果都相同。 如果没有设备连接到集线器、则无法连接任何设备。

您能给我一些建议吗?

此致、

Andrea Orazzini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色区域表示浮动?  您是否具有用于下行流端口的5V VBUS? 电源是自供电还是总线供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是悬空的。 我已尝试使用4.7K 欧姆电阻器将引脚32、引脚35和引脚36连接到 GND、 并通过 I2C 0x83h 写入配置寄存器(7h)、然后清除器件状态命令寄存器(F8h)的 cfgactive 位。 同样的结果、如果电路板之前已通电、我将无法连接任何器件。

    电源由 SEL 供电、请参阅随附的 pdf。

    VCC_HUB 为5V、用于为下游端口供电。

    VDD 为3.3V

    1V1为1.1V

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/HUB-USB.pdf.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:请勿下拉 SMBUSz。

    2:XO 是否总是连接?  时钟信号始终存在?

    3: 如果我没有连接到集线器的设备,我不能连接任何东西。

     您的意思是集线器 上游无法正常工作?

    好的

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.现在 SMBUSz 是悬空的;
    2. XO 始终处于连接状态,24MHz 时钟始终存在;
    3.上游似乎还可以。

    问题是、如果我在没有连接到集线器的设备的情况下为波特供电、我的 CPU 可以看到集线器、但是当我插入鼠标或键盘时、集线器无法检测到设备。 只有在为电路板加电时至少连接了一个器件、此功能才有效。 例如:

    -在没有连接设备的情况下为板供电,我可以看到集线器(ok )  ->插入鼠标和/或键盘->无法看到设备,但仍然可以看到集线器( 问题来了 );

    -用一个设备连接电路板供电,我可以看到集线器和一个设备(好)->插入另一个设备->我可以看到集线器和两个设备(好);

    -在连接一个设备的情况下为开发板供电、我可以看到集线器和一个设备->拔下该设备->我可以看到没有设备的集线器(OK)->插入一个或两个设备->无法看到设备、但仍然可以看到集线器( 问题来了 );

    似乎没有连接任何器件、集线器会进入挂起模式、并且在我插入器件时无法唤醒。

    我希望这澄清了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试:

     要 移除 FB5、FB6、然后为 USB 连接器提供外部5V 电压、

    或脉冲引脚35/36、请参阅。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、高速器件是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,高速设备是怎样的?

    已尝试移除 FB5和 FB6。 相同的行为。

    已尝试 pulldn 引脚35/36。 相同的行为。

    "高速器件是什么?"这句话有什么含义?  我尝试插入其他设备(USB 记忆棒、耳机)。 只有在为电路板供电之前连接了至少一个器件、并且我不移除所有器件时、它们才起作用。 如果我在没有任何设备的情况下供电、或者在运行过程中移除所有设备、当我再次插入设备时、集线器将看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鼠标或键盘是 USB FS/LS 设备、HS 设备是否工作?

    好的

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我昨天赛,集线器甚至不与其他设备( USB 记忆棒,耳机..)

    我已尝试使用硬盘进行规避。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以与客户通话?