This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:我想为基于 Linux 内核4.19的 TCAN4550提供驱动程序。 谢谢!

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234836/tcan4550-i-would-like-to-provide-a-driver-for-tcan4550-based-on-linux-kernel-4-19-thank-you

器件型号:TCAN4550

我想为基于 Linux 内核4.19的 TCAN4550提供驱动程序。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 TCAN4550-Q1的 Linux 驱动程序可在社区进行更新和维护时从 Kernel.org 上检索。 TI 不维护该驱动器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett