This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:正在查找 EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, HD3SS3202, HD3SS3212EVM, TUSB320EVM, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234093/tusb322i-looking-for-an-evm

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:HD3SS3202TUSB322HD3SS3212EVMTUSB320EVM、TUSB320、 HD3SS3212

大家好、

我的客户想要测试 TUSB322 + HD3SS3202组合。

我找不到两个 EVM、您能告诉我什么是评估这些 IC 的最佳电路板吗?

谢谢。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke:

       您可以尝试 tUSb320EVM 和 HD3SS3212EVM。

    好的

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    造成的

    TUSB320与 TUSB322不具有引脚对引脚兼容性。

    引脚3和4的功能不同。  

    我的客户需要使用 DIR 引脚来评估 Type-C 方向检测、因此、TUSB320并不够用。

     

    HD3SS3202EVM

    我查看了 HD3SS3212数据表。 它与 HD3SS3202不引脚对引脚兼容。 我认为 您建议的 EVM 不 能与 HD3SS3202交换。

     

    您可以再次仔细检查吗?


    谢谢。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件回复。