This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:重定时器/转接驱动器支持 SGMII

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235647/ds100br410-retimer-redriver-supports-sgmii

器件型号:DS100BR410

专家、您好!

我是否可以知道  DS100BR410或其他10G 重定时器/转接驱动器是否支持 SGMII TX/RX? 如果是、您能为我们提供合适的解决方案吗? 如果否、哪个器件更适合 SGMII? 根据与 SGMII 规范进行的检查、可以高达1000MHz、这个频率可以通过10G 转接驱动器/重定时器来实现、对吗? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    是的、DS100BR410与 SGMII 兼容。

    谢谢!

    Evan