This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:比较表请求

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3222E, TRS3232E, MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235638/trs3232-comparison-table-request

器件型号:TRS3232
主题中讨论的其他器件: MAX3222E、TRS3222E

大家好、

我的客户正在更换 ST3222EB、 TRS3232E 似乎非常适合。

任何人都可以建议我们的最佳更换解决方案并提供一个比较表吗?

客户不需要 EN 引脚和 SHDN 引脚。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于引脚对引脚替换、请使用相同的编号(MAX3222E/TRS3222E)。

    3222和3232之间唯一的区别实际上是/EN 和/PWRDOWN 引脚。 E 表示 ESD 保护更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    Clemens 正确、MAX3222E 和 TRS3222E 都是引脚对引脚的替代器件-您可以直接将它们放入其中- 3232E 和3222E 的区别在于自动断电功能(EN 和/SHDN 引脚) 我认为使用不同的器件并没有太大的成本优势。

    此致!

    帕克·道德森。