This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:MIPI clk 和832Mbps 数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226763/ds90ub953a-q1evm-mipi-clk-and-the-832-mbps-data

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1

如果我的 MIPI 时钟频率为450MHz、953是否能够以每通道832Mbps 的速率运行?

我的450MHz 时钟 mipi 是否对应于总计900Mbps 的数据、因此每个通道为400Mbps (我们有两个通道)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    无论使用多少个通道、该器件支持的最大 MIPI 时钟速率均为416MHz。 因此、在450MHz (900Mbps)下不支持这种配置

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我观察到 IMX219摄像头的工作频率为455MHz (使用和电场探头)、且 FPD 链路在信号链中工作!

    您能告诉我此速度限制可能出现的情况吗? 您是否希望:  

    -根本不起作用

    -内容(帧等)的一些降级

    -也许它能工作,但它不能保证在 FPD 部件的人口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    DS90UB953-Q1内部有一个非常小的 CSI-2数据缓冲器(<<<一条视频线路)、因此 CSI-2输入速度必须始终<= FPD-Link CSI-2帧速度。 否则、您可能会在 CSI-2路径上出现缓冲区溢出、这意味着解串器端输出的视频行会被截断或丢失。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 455MHz 是我们的时钟速率、但更改分辨率和帧速率对时钟频率没有影响。 这是 CSI2的典型情况吗?

    此外,我们做了一个理论上的数据速率计算,并发现我们可能获得相当接近相机的峰值容量,并保持在832 Mbps 之内。 它如何处理像素不需要的过多时钟周期? 它只是一个更大的后沿还是它会缩放所有数据、从而使其对该小缓冲区具有更大的容差?

    您是否认为较长的电缆会产生任何影响?我们只在5m 处进行了测试、正在寻找15m FAKRA F-F?

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    CSI-2不需要对水平 像素数据采用离散 DPI 时序、这就是 CSI-2发送器通常以与实际吞吐量异步的固定速率运行的原因。 基本上、您只会在线路数据包之间的 DPHY 总线上获得空闲(LP11)时间。 我在本视频 https://www.ti.com/video/6247583604001?keyMatch=AGGREGATION 中稍微讨论了这一概念 

    大多数摄像头传感器都具有可配置的 CSI-2 TX 速率、您需要就该配置咨询图像传感器供应商。  

    同样、SER 未设计为能够承受超过每通道832Mbps 的输入 CSI-2速率。 因此这不是建议的配置。 它不受电缆长度的影响  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们的时钟~450MHz 意味着我们将以每通道900Mbps 的峰值速率发送数据(我们有两个通道)、尽管我们的平均数据速率可能小于832Mbps。

    视频损坏的可能性是否会随着摄像机分辨率或帧速率的提高而增加、因为它会增加帧内容的数量并缩短 LP11的持续时间?

    注意:我还没有观察到任何视频损坏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我明白您在这里的意思-这是具有2个通道的900Mbps/通道? 在这种情况下、953中的 CSI-2缓冲器溢出不会有问题、因为数据管可以处理总计高达3.328Gbps 的数据(分布在4个通道上)。 这就是为什么您不会看到即时数据损坏的原因。  

    但是、953中的 DPHY 接收器不符合以如此高的速度运行的条件、这意味着953 RX 中的时序裕度不足、存在误采样数据的风险。 无法量化失效的可能性、因为这种情况超出了器件的设计/测试范围、 但这绝对 是受支持的用例、TI 建议不要应用数据表允许范围之外的通道速率、因为我们无法保证 DPHY 能够在所有单元的处理、温度和电压变化范围内以这些速率正确采样数据。  

    此致、

    Casey