This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:芯片应用问题

Guru**** 2694565 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150, TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235841/tvp5150-application-issues-of-chips

器件型号:TVP5150
主题中讨论的其他器件: TVP5151

调试 TVP5150时遇到一个问题、需要与您协商。 问题如下:

1.使用 BK7256的 DVP 接口驱动 TVP5150AM 时、发现存在滑动图现象。 如图所示、在测量过程中发现 TVP5150的时序异常;

2.此外,通过 IIC 操作 TVP5150时,可能会出现 ID 数据被读取为随机值的现象。 通常、读取固定值;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件(TVP5150/TVP5151)提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 我建议您尝试其他板、看看您是否可以重复同样的问题。 如果在一个电路板上发生这种情况、而不是在其他电路板上发生这种情况、则表明软件没问题、但属于硬件级问题。 但是、如果您可以在所有板上重复同样的问题、则可能是软件(可能是某些配置)不正确或硬件(可能是板级问题)。  很抱歉没有指导。