This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:未使用的 SDX/SCX 引脚端接

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235642/tca9548a-unused-sdx-scx-pins-termination

器件型号:TCA9548A

您好!

在 TCA9548A 上、未使用的通道 SDX/SCX 引脚可以悬空(断开)?
或者需要一些终端?

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿和彦、

    是的、可以将未使用的 SDA/SCL 引脚保持悬空(禁用这些通道也是一个好的做法)。 但是、如果要在运行期间启用它们、则最佳选择是将未使用的通道拉至 VCC、以便仍然可以进行正确的 I2C 通信。  

    此致、

    插孔