This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:UFP 模式下的 CC1、2波形

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225836/tusb320hai-cc1-2-waveform-in-ufp-mode

器件型号:TUSB320HAI

大家好、

使用"TUSB 320 - HA-EVM":
TUSB 320 HA 能够在 UFP 模式下测量 CC1和 CC2信号线的波形。
查看数据表第26页"TUSB 320 HA"的"图8-12"、
当在 UFP 模式下未连接 USB 时、CC1和2线路输出低电平。
当我们实际测量它时、我们测量了一个类似 DRP 模式的波形、此模式定期重复高电平和低电平。
(波形显示在"TUSB 320 HA"的数据表 p 22的"图8 -8 "的左侧。)

"TUSB 320 HA"的规格包括:
当 USB 未以 UFP 模式连接时、CC1和2的波形是什么?
(无论它输出低电平还是定期重复高电平/低电平、波形都不是这样、
哪一个?)

测量时"TUSB 320 - HA-EVM"的状态如下。
电源:来自 J5的5V 输入(直流插孔)
SW 1:No. 1 ~ 7 -> OFF、No. 8 -> ON

此致、

金冈真二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San

    是的、我使用 I2C 模式。

    但是、没有 I2C 通信、只有器件(TUSB320HA)本身的测量。

    因此、不会在 I2C 通信中写入寄存器。

    此致、

    金冈真二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信司:

       我想知道器件上电复位是否不够,如果 I2C 工作,您可以检查内部寄存器来查看配置了什么状态。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?