This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:HSYNC 输入 CAN't be detected.

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235752/tvp7002-hsync-input-can-t-be-detected

器件型号:TVP7002

TI 大家好:我们将 PC 的 VGA 端口连接到了 TVP7002。 如下图所示、TVP7002的 HSYNC_A 引脚上的 HSYNC 输入、但 同步检测状态寄存器显示未检测到 HSYNC。

我们将寄存器0x1A 设置为使用 HSYNC_A、并将寄存器0x04设置为自动或手动选择 HSYNC 输入。

我们 通过 同步旁路寄存器启用了 HSYNC 旁路。 HSOUT 或 SOG OUT 引脚上没有输出。 但是、当我们将 HSYNC 输入连接到 VSYNC_A 引脚时、HSYNC 信号会出现在 VSOUT 引脚上。 因此 HSYNC 输入信号似乎正常。

为什么无法在 HSYNC 引脚上检测 HSYNC 输入?

谢谢

xijun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。