This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:BT656输出不正确

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150, TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235521/tvp5150am1-bt656-output-incorrect

器件型号:TVP5150AM1
主题中讨论的其他器件:TVP5150TVP5151

大家好、

我们客户的问题之一、您能提供一些故障排除建议吗

基本状态:模拟信号输入到引脚正常、电源正常、晶振频率正常、DATA7引脚的极性与 DATA0~DATA6不一致。

数据2:

数据7:

1.使用以下电路时、可以使用 I2C 将0x03寄存器设置为0x6f 来成功配置 TVP5150、但输出图像不正确、输入图像为色条信号。 造成这种现象的可能原因是什么?

2.去除 AIP1A 的输入电容后、模拟信号是输入的、可以看到芯片管脚上有输入波形。 但是、在读取0XC0寄存器时、它保持在0x00。 PCB 设计可能存在问题吗?

输入测试图像:

BT656端口输出图像:

此致、

艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件(TVP5150/TVP5151)提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 我建议您尝试其他板、看看您是否可以重复同样的问题。 如果一个电路板发生这种情况、而不是其他电路板发生这种情况、则表明该软件没问题。 但如果您可以在所有电路板上重复出现相同的问题、则可能是软件(可能是某些配置)或硬件(可能是电路板存在一些问题、尤其是对于与跟踪、加载或连接相关的 DATA7)。  很抱歉没有指导。