This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:Petalinux 中器件树的端口编号

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233121/lmh0397-port-numbering-for-device-tree-in-petalinux

器件型号:LMH0397

大家好!
我将 LMH0397用于 SDI IO 接口。 从方框图中、我不知道什么是端口编号、我需要将其设置为输入或输出。

从何处可以找到此方面的编程指南? 我想知道这是如何将端口设置为 I/O、但我也不知道是什么寄存器编号  

端口@0
寄存器=<0>
};
端口@1
寄存器=<1>
};
端口@2
寄存器=<2>
};
端口@3
寄存器=<2>
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下链接请求对编程指南的访问权限。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=216818∏_no=LMH0397&ref_url=sva_sds_dps

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有此文档、但未说明器件树或端口编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamar、

    我不确定我是否理解您的问题、您能解释一下吗?

    编程指南中使用的端口与数据表中的端口相匹配。  例如、编程指南中的"OUT0"与数据表中的"OUT0"引脚22/23匹配。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试将它包含在 petalinux 的器件树中、我不确定如何对它进行编程以使其成为输入或输出。 此部件是否有 Linux 驱动程序或示例器件树? 根据我所知、我无法访问器件树中具有"OUT0"名称的端口

    谢谢你

    Tamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamar、

    此器件没有 Linux 驱动程序。  我们可以提供有关实现某种结果所需的 SPI/I2C 写入的建议、但我们没有将该器件集成到 Linux 中的经验。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请这样做,任何信息都很感谢!

    我正在使用 I2C 总线将3 lmh0397设置为输入、2设置为输出。 如何实现?

    谢谢你

    Tamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamar、

    您能解释一下在您的系统中的 LMH0397上使用了哪些输入和输出吗?

    我强烈建议查看编程指南的第3.1节。  这就举例说明了如何选择不同的输入和输出。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     3.1.21和3.1.2表中的哪个模式用于输入、哪个模式用于输出,我们是否在将其设置为输入时需要 EQ 模式,在其输出时需要 CD 模式?

    这些表显示了一组 i2c 写入事务、如所示

    I2C_WRITE (DEVICE_ADDRESS、FF、00、07)//选择共享寄存器页面

    I2C_WRITE (DEVICE_ADDRESS、FE、02)//使用寄存器0xFE 中的值覆盖 EQ/CD_SEL 引脚设置[0]

    I2C_WRITE (DEVICE_ADDRESS、FE、00、01)//选择 SDI_IO 作为输入(EQ 模式)

    ...

    我们通过这种方式连接 lmh0397 in out 原理图

    感谢您的支持

    Tamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamar、

    我认为我们必须澄清输入和输出的含义、以便我们可以验证是否应选择 EQ 或 CD 模式。  请参考数据表中的表3 (下面)并确定您正在使用的输入/输出配置。  这将帮助我们了解应该选择 EQ 模式还是 CD 模式。

    纵观您的原理图、您似乎使用的是我在下方突出显示的配置、具体取决于 LMH0397配置为"输入"还是"输出"。  您能否确认我的理解是否正确?

    在此基础上、您是否能够修改3.1.1和3.1.2中建议的通用配置以选择合适的输入和输出?

    谢谢。

    德鲁