This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043功耗

Guru**** 3008420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235113/tcan1043-q1-tcan1043-power-consumption

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

嗨、团队,

TCAN1043、最坏情况是110mA、它是否与温度和通信加速有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

     

    数据表第7.7节的电气特性在建议的-55°C 至125°C 工作温度范围内测得。通信速度与总线处于显性或隐性状态的总时间百分比一样,对功耗的影响并不相同。 CAN 总线可能并不总是处于显性状态。

    如果对总线处于显性状态的时间百分比进行合理的假设或测量、则可以按如下所示计算功率。

    P =[(1-D)* IREC * VCC]+[D * IDOM *(VCC-VOD)]

    其中:

    • P 是功率
    • D 是总线处于显性状态的时间百分比
    • IREC 是在隐性状态下来自 VCC 的电流消耗
    • VCC 是收发器的电源
    • IDOM 是在显性状态下来自 VCC 的电流消耗(您可以在此处使用故障)
    • VOD 是处于显性状态(端接电阻会从 VCC 消耗一些功率)的总线输出差分电压

    您的设计是否使用 VIO 或 VSUP? 使用 VIO 和 VSUP 也会影响功耗。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

     

    顺祝商祺、

    布兰登扬