This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:询问差分 TX RX 电压电平

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236159/sn75lvcp601-asking-about-differential-tx-rx-voltage-level

器件型号:SN75LVCP601

您好、专家:

我对 SN75LVCP601RTJR 有3个问题、如果 SN75LVCP601RTJR 的 VCC 是3.3V、

1.我可以使用1.8V 的差分 TX RX 电压电平吗?

2.我可以使用3.3V 电压作为差分 TX RX 电压电平吗?

3.它有任何差分 TX RX 振幅限制吗?

谢谢!

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    在此处阅读数据表、有一些建议:

    1A)。 差分输入电压摆幅:最大1600mVpp

    1b)。 最大差分输出电压摆幅:最大550mVpp

    2)。 我们以 TX 电压摆幅为例。 共模电压为1.8V。 假设550mVpp 意味着每个单端 P 或 N 的摆幅均为275mVpp。 即1.8V 直流电压、然后1.8V 直流电压的顶部有+275mV/2、底部有-275mV/2。 希望这将揭示这是如何工作的。

    3)。 是的、有一个最大值-请注意1a 和1b。

    此致、Nasser