This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:XI 输入、在40ms 内悬空

Guru**** 2752695 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235682/dp83825i-xi-input-floating-during-40msec

器件型号:DP83825I

您好!

 

我的客户使用 DP83825I 构建了原型、并正在评估该电路板。

然后他们希望确认一件事。

 

DP83825I XI 输入由板上的 FPGA 生成的外部25MHz 时钟计时。

上电后、在 FPGA 开始输出25MHz 时钟之前、它们可以在 XI 输入引脚上看到大约1.0V。

上电和 FPGA 时钟输出开始计时之间的时间大约为40毫秒。 这意味着 XI 输入在上电后的40ms 内悬空、他们可以在引脚上看到大约1.0V。

在移除 FPGA 时、他们可以看到相同的1.0V。

 

他们只是想确认这种情况是否没问题、在大约40毫秒的时间内看到 XI 输入引脚上的电压约为1.0V。

没问题吧? 或者、它们需要添加一个外部上拉或下拉或其他什么端接吗?

 

此致、

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    Fengqian Wang 说:
    这意味着 XI 输入在上电后的40毫秒内浮动、他们可以看到引脚上的电压约为1.0V。

    建议时钟应在功率斜升时可用、否则需要额外的 RESET_N。

    客户是否面临任何通信或 PHY 问题?

    为 PHY 提供了什么 VDDIO? 提供时钟输出的 FPGA 引脚的默认状态是什么?

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的答复。

    它们使用 REST_N、并置位(低电平)、直到 FPGA 开始输出时钟。
    在此40mV 期间、FPGA 时钟输出引脚为高阻态。
    VDDIO 为3.3V。
    到目前为止、他们没有看到任何问题。
    这只是想确认这种情况是否会导致一种可能。

    他们很快就会制作出下一个原型。
    因此、如果这种情况有问题、他们可以修改波特、比如添加上拉/下拉。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    只要在释放 PHY 的 RESET 引脚之前保持复位线路并且 XI 电源可用、这应该不会导致任何问题。

    此致、
    拉胡尔