This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:启动序列- I2C 总线状态

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416, TCA6416A, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235827/tca6416a-startup-sequence---i2c-bus-status

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件: TCA6416、TCAL6416

大家好、

我们需要执行以下启动序列:VCCI、VCCP、RESET_HIGH。 DS 中注意到、建议 VCCP 应在 VCCI 之前出现、复位会保持低电平、直到两个电源都稳定、您是否看到任何潜在的问题或启动序列是否有效?

此外、我们将有 I2C 总线流量与其他器件通信、而 TCA6416A 只会有 VCCI 供电(VCCP = 0V、RESET_LOW)、这是否可以或 TCA6416是否会将总线保持在低电平、或创建一个分压器来阻止 I2C 总线上的通信?  

谢谢!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Unknown 说:
    我们想要以下启动顺序:VCCI、VCCP、Reset_high。 DS 中注意到,建议 VCCP 在 VCCI 之前出现,复位保持低电平,直到两个电源都稳定,您是否看到任何潜在问题或启动序列是否有效?

    我们在测试 VCCP 和 VCCI 电源斜升时注意到了这种现象。 我们通常建议在 VCCI 之前提供 VCCP 以确保 SDA 不会卡在低电平。 我认为我们在保持/RESET 为低电平时也没有测试过这个方法。 由于/RESET 保持低电平、因此在上电时、该启动序列是正常的。 我目前没有看到任何潜在的问题,只要 ABS。 将尊重最大值。  

    我们建议客户升级到 TCA、 长 6416. TCAL6416采用较新的工艺技术构建、修复了 VCCP 和 VCCI 潜在的总线阻塞问题、并在 p 端口引脚上提供灵活的 I/O 功能。  

    此外、我们将有 I2C 总线流量与其他器件通信、而 TCA6416A 将只供电 VCCI (VccP = 0V、Reset_low)、这是否可以或 TCA6416是否会将总线保持为低电平或创建分压器来阻止 I2C 总线上的通信?  [/报价]

    VCCI 电源用于主 I2C 总线、 VCCP 电源用于 P 端口电压。如果在 I2C 侧发生信令、TCA6416唯一会"中断"通信的时间是它是否检测到自己的从器件地址、然后在总线上进行 ACK。 我不认为总线卡在低电平、也不会在 I2C 侧创建分压器。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的评分  

    只是为了确认我是否理解正确。 在器件处于复位状态时、可以肯定地说 SCL 和 SDA 为高阻态吗? 是否有任何 ESD 单元有效、可导致电压被钳位或在该状态下的线路上产生额外电容?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    SCL 和 SDA 都是高阻态输入(SDA 是第9位 ACK 的输出)、在进入 I2C 总线控制块之前用于输入滤波器。 当输入电压为 VCCI 或 GND 时、这些引脚的泄漏电流约为0.1uA。 输入阻抗在兆欧姆级范围内。  

    数据表的绝对最大额定值中列出了输入输出钳位电流。 此规格表明、在 P 端口、SDA 和/INT 上的输入和输出引脚上都有一些保护二极管。 我认为不存在 ESD 单元钳制 SDA 线的可能性。  

    SDA/SCL 引脚上有通用输入电容。 这在数据表中作为 CIO 参数提供:

    此致、

    泰勒