This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:温度问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232299/sn65lvds93a-q1-temperature-issue

器件型号:SN65LVDS93A-Q1

大家好、

我们的实际空气温度低于80°C、电路板温度为96°C、

但是芯片的计算结温低于100°C。 芯片可以这样工作吗?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    我们的工作温度规格始终以环境温度为单位。 因此、只要 IC 周围的环境温度低于85C、那么它是受支持的。

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    我有一个问题、就是芯片本身的环境温度是低于85°C、但芯片是连接到板卡上的、板卡的温度是96°C、内部结温计算只有97°C、这种情况下有问题吗?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoxiang,

    您是如何在电路板和结温之间仅增加1°C 的? 您的 PCLK 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有,

    我‘M     这个 项目的电子工程师。 让我来介绍一下情况。

    在我们的例子中、芯片的工作频率只有39MHz、电源 大约是 36mA。

     ψJT 数据表、Δ T 为0.4°C/W。 在我们的计算中、最坏情况下的功率约为0.33W。 温升℃0.2 μ V。

    我们以前和 TI 进行过检查,环境和结之间的温度 非常非常 接近。

    因此、芯片的结温将如此接近 96°C。  远小于105°C。

     我确实需要您关于此工作状态的建议。 希望您能尽快回复。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    Huatao 帮助解释了整个使用场景。

    我们想知道芯片的环境空气温度是否低于85°C、芯片表面和电路板温度是否高于85°C、但结温低于105°C、这是可行的吗?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huatao、

    正如 Casey 在上面所说的,只要你的环境温度低于85°C ,你应该是安全的一面。 此外、根据您的计算、结温低于支持的最大值105C、这也很好。