This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400EVM-KIT:示例代码(用于 SPI)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236097/tic12400evm-kit-example-code-for-spi

器件型号:TIC12400EVM-KIT
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好、支持团队

可以共享 TIC12400的代码示例?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    遗憾的是、我们没有可为此器件提供的任何示例 MCU 固件。  有一个 GUI 可下载并与 EVM 配合使用、但这使用的是通用 USB2ANY 固件、该固件包含包括 SPI 在内的许多协议的基本驱动程序。

    此致、

    乔纳森