This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:无法识别集线器、原理图问题?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235924/tusb2046b-hub-not-recognized-schematic-issue

器件型号:TUSB2046B

大家好!

使用 TUSB2046BIRHBT 进行的设计不工作。 检查清单几次、但没有发现任何结果。  

XTAL1/2上的晶振输入在6MHZ、3Vpp 上似乎是正确的。 在引脚1/2上未看到任何 DM 或 DP 切换。 想知道是否有我忽视的原理图问题。 非常感谢您提供任何帮助。

谢谢!e2e.ti.com/.../USBSwitchSchematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为跟进、我在发布最初的问题后马上意识到、我的设计省略了 DP 上的1.5K 上拉电阻。 添加了电阻器、Windows 现在似乎至少看到了器件、但我将得到以下误差。  但是、我可以使用 USB 驱动器访问下游端口上的数据。

    我已经修改了复位电路(TPS3840PL30DBVRQ1)以具有1uF 的外部电容器、这在上电后为我提供大约680mS 的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已得到纠正。 已确定省略了15k 下拉电阻和1.5k 上拉电阻。 在更换这些部件后、情况似乎正常。