This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:RGMII 时序图

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233766/dp83tg720r-q1-rgmii-timing-diagram

器件型号:DP83TG720R-Q1

大家好、

我们计划将 LAN7431 (PCIe 转 RGMII 芯片)与 TI 的 DP83TG720R (RGMII 转1000BASE-T1) PHY 芯片连接。  
在设计分析阶段、我们想澄清下面提到的几个问题、

问题1: 检查 LAN7431和 DP83TG720R 的直流分析后、LAN7431作为输出、DP83TG720R 作为输入的噪声容限高值为0V。 您能否告诉我们、这是否是我们必须考虑的问题? 我附上下面的直流分析表供您参考。

问题2. 在对 RGMII 接口进行时序分析时、在 DP83TG720R 时序图中、时钟下降沿的输出没有变化。 但根据作为 DDR 接口的 RGMII 接口、数据在时钟的上升沿和下降沿传输。 您能否告诉我们、数据保持稳定所需的设置时间以及如何在 DP83TG720R IC 中处理数据。

来自 RGMII 规范的图像

图像 、请告知我们数据将如何在时钟的下降沿出现?

谢谢
Dharaneshwar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharaneshwar、

    1.由于 VOH (min)大于或等于 VIH (min)、因此不是问题。 实际电流将接近于零、因此高电压将接近于 VDDIO。

    2.数据表中列出的建立时间和保持时间是确保 RGMII 接口正常运行所需的唯一值。 我不理解您的问题。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Creger:

    感谢您的回复!

    我知道对于问题1、直流分析值很好。
    我也重新拟订了我先前提出的问题,以供你们理解。

    问题2. 在检查 RGMII 接口规范时、它是 DDR 接口、在该接口中、数据在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输。 下面附加了 RGMII 接口技术规格表中的时序图。  

    但在 DP83TG720R 数据表中、时序信息似乎被提及错误、因为有效数据不会在 RGMII 接口下降沿进行切换。 您能否确认我们的推理是否正确?

    问题3: 如 Q2中所述、如果 RGMII 接口的数据在时钟的下降沿切换、那么您能否共享下降沿的设置和保持时间?

    问题4: 如 图7-4所示。 RGMII 发送时序(禁用内部延迟)有 Tsetup (align)和 Thold (align)参数。 但数据表中未提供这些参数的值。 我已附上 RGMII 时序数据表和图7.4供您参考。 您能否向我们介绍一下这些参数?

    谢谢。
    Dharaneshwar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dharaneshwar、

    问题2. 红色箭头和蓝色箭头的大小相同。 定义相对于时钟上升沿或下降沿的设置和保持时间并不重要。

    问题4: 图7-4中的 Tsetup (align)和 Thold (align)应显示为 TsetupR 和 TholdR。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Creger:

    感谢您的回复!

    您可以再次检查我在上一篇文章中的问题2吗?
    我认为在 RGMII 接口的时序图(DP83TG720R-Q1数据表的图7-3)中、时序图中存在错误、因为数据(TX_D[3:0])在时钟的下降沿保持不变(TX_CLK)。 您能否确认我们的理解是否正确?

    谢谢
    Dharaneshwar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dharaneshwar、

    正确、数据以1000Mbps 的速率在上升沿和下降沿 计时、因此、您可能会假设时序图中的下降沿也有转换。

    谢谢。

    大卫