This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:仿真标准限制

Guru**** 2839770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235408/tusb2046b-simulation-standards-limits

器件型号:TUSB2046B

您好、专家!

我们的客户希望此器件型号 TUSB2046BIRHBR 的仿真标准限制。 如果您有这些信息、请在此处分享。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

      客户计划运行哪个仿真?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们的客户正在进行 SI 分析、 他们 希望此 IC 中包含眼图限制、并询问该 IC 的仿真标准限制是什么。

    谢谢、此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2 FS 是12Mbps、我不认为有任何问题 SI 问题 、除非客户使用的 USB 电缆非常长、超过5m。

    最佳

    布赖恩