This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接多个 SPI 从器件时、建议使用哪种硬件配置?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235433/what-is-recommended-hardware-configuration-when-connecting-multiple-spi-slave-devices

主题中讨论的其他器件:CC2642RSN74LVC1G125

使用 CC2642R SPI 连接到共享 SPI 总线上的4个器件。  MISO 和 MOSI 引脚以10k 上下拉、SCK 以10k 下拉。

为避免对 IO 引脚造成潜在损坏、是否建议在器件和微型器件之间的 MISO/MOSI 上使用限流电阻器?

是否应使用 SN74LVC1G125等栅极缓冲器对 SCK 进行缓冲?  还是不必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    这些 I/O 引脚通过电流负载选择具有内部电流限制、因此无需外部限流电阻器。

    2.假定您的 MISO / MOSI 具有相同的延迟/线路长度,则不需要栅极缓冲器。

    此致、

    Bun