This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:能否获得 TUSB214-Q1的 IBIS 模型?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235031/tusb214-q1-can-i-get-ibis-model-of-tusb214-q1

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB214

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在针对自己的产品测试了 TUSB214-Q1。

能否获得 TUSB214-Q1的 IBIS 模型?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    遗憾的是、我们没有任何适用于 TUSB214/TUSB2xx 系列转接驱动器的 IBIS 模型。

    但是、我们确实具有 TUSB214的 HSpice 模型。 如果您希望我将其发送给您、请 向我发送客户的 NDA ID。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanton:

    感谢您的支持。

    客户叫 DrimAES、Inc

    NDA ID 为 ICMNDADMA_8318

    请求的数据是 HSpice 模型和 TUSB214-Q1的 S 参数。

    您可以直接将数据发送给我的客户。  bernard.p@drimaes.com

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我已经把这款车送到客户那里了。

    谢谢。

    斯坦顿