This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:DS125BR111还是 DS160PR410提供 PCIe 直通模式?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235926/ds125br111-do-the-ds125br111-or-the-ds160pr410-offer-a-pcie-pass-through-mode

器件型号:DS125BR111
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

尊敬的 TI E2E:

完成 DS125BR111或 DS160PR410提供 PCIe 直通模式、其中 PCIe 信号通过 IC、而无需任何信号处理。  如果是、如何在这些相应的 IC 中启用该模式?

此致、

HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal:

    这两个器件不提供直通模式。 然而、由于它们是线性转接驱动器、因此当 CTLE 设置为最小升压值时、它们对信号链的影响相对较小。

    对于 DS160PR410、请参阅编程指南中的第3.2至3.3节来配置 CTLE (表8 -建议使用 CTLE 索引0或1):

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu255/snlu255.pdf

    对于 DS125BR111、寄存器0x0F 和0x11负责配置通道 A 的 EQ 和 VOD 增益。对于通道 B、请参阅寄存器0x16和0x18。

    谢谢!

    埃文