This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:模拟 Launchpad 不起始

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234773/ds90ub941as-q1-analog-launchpad-doesn-t-start

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

我想使用 Analog LaunchPAD 工具来配置 DS90UB941AS 器件。  

但由于某种原因、这些工具不起作用:  

我用 Procmon 来理解会发生什么。 文件似乎丢失:

你们中有人能指导我如何解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您与我们联系。 您是否也运行了 ALP 配置文件更新文件? 是否尝试卸载和重新安装 ALP?

    谢谢。

    凯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从以下网站下载并安装了最新版本:

    很高兴知道我的 PC 上有一个旧版本。 那个版本,我不知道版本,工作没有问题。  

    但是、更新后它不起作用、我没有旧安装程序的副本。 是否可以从 TI 网站下载该软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    澄清一下、是最新的 ALP 安装导致停止工作、还是 ALP-profile-update 安装导致停止工作?

    其他几个问题:

    1. 您正在使用哪个版本的 Windows?
    2. 在未连接任何硬件的情况下开始工作时、ALP 是否正常? 在本例中、系统应该会显示演示模式、您应该能够使用工具下的演示模式设置来选择不同的配置文件。
    3. 您是否 正在使用 EVM 或外部 USB2Any 板? 941EVM 附带内置 USB2ANY

    谢谢。

    凯特