This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:是否可以在 TCA9535每个端口上以不同方式设置 READ 和 Wright 位?

Guru**** 2927490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235504/tca9535-is-it-possible-to-set-the-read-and-wright-bit-differently-on-the-tca9535-each-port

器件型号:TCA9535

大家好。  

 TCA9535是否 如下所示可用?

P00输出
P01输出
P02英寸
P03输出
P04英寸
P05输出
P06英寸
P07输出

P10英寸
P11输出
P12英寸
P13输出
P14英寸
P15输出
P16英寸
P17输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在端口上使用输入和输出的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图8-1仅显示了一个示例。

    关于如何配置这些引脚、请参阅第7.6.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kewo:

    可以! 您可以在两个端口上为 TCA9535使用输入和输出的组合。

    此致、

    泰勒