This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:是否支持6个差分对通道开关?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236928/ts3dv642-support-for-6-diff-pair-channel-switch

器件型号:TS3DV642

嗨、接口团队、

我有一位客户 在一个新项目中评估了 TS3DV642、他们当前仅使用数据通道来升级某些 CSI/MIPI 通道。 我们已查看了数据表、没有看到边带和数据通道之间有任何主要的性能差异 、那么您认为此器件可以安全地用作6差分对通道开关吗?  

非常感谢您在这里提供的任何指导!

-马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特

    是的、边带信号具有与数据通道相同的性能。 我们只将它们标记为边带信号、以展示如何针对 HDMI 应用实现 TS3DV642。  

    如果您看一下 TS3DV642-Q1方框图、您可以了解 TS3DV642如何用于 CSI 应用。

    谢谢

    大卫