This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-CXEVM:如何在模拟 LaunchPad 软件中更改伙伴电路板

Guru**** 2567585 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236799/ds90ub913a-cxevm-how-to-change-the-partner-board-in-analog-launch-pad-software

器件型号:DS90UB913A-CXEVM
主题中讨论的其他器件:ALP

EVM 电路板手册中规定、除模拟 Launchpad 中显示的配对外、这些电路板还可与其他配对使用。  913具有914个合作伙伴、954具有953个合作伙伴。   合作伙伴如何针对正在使用的接口进行更新。  具体来说、如果913板上没有同轴电缆供电且供电电压为5V、那么本手册允许 DS90UB954 EVM 使用913A 和954。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    DS90UB913A EVM 的设计的最大 PoC 电压为5V。 若要将 DS90UB913 a EVM 与 DS90UB954 EVM 配套使用、请将 DS90UB954 EVM 上的 J17或 J18开路以禁用 PoC。 然后、J17或 J18可以为该引脚施加5V 电压、或者也可以单独为电路板供电。 RX1和 J18的 Vpoc 的 J17响应对应于 Vpoc RX0。 两个器件均正确上电后、ALP 应能够自动识别合作伙伴器件并在锁定后更新。  

    此致!

    佐伊