This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E IO 引脚

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236882/am26lv31e-am26lv31e-io-pins

器件型号:AM26LV31E

您好!

我正在使用器件 AM26LV31ESDRP。

输入/输出引脚是否可以保持悬空?

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。 输入不得悬空;将未使用的输入连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    该元件上的每种类型的引脚略有不同。 对于 G 引脚、强烈建议将 G 引脚偏置为 VCC 或 GND、以便在这些引脚上的逻辑输入未知或高阻抗时始终知道值是多少。 同样、如果使用差分线路、在可能会将输入和输出引脚悬空的情况下、建议对其进行偏置。 再说一次、这只是帮助您始终知道引脚的逻辑电平是多少。

    如果您没有使用差分线路、我们建议将输入接地、使其锁定到某个值、并使输出保持开路应该可以正常。
    如有任何其他问题、请联系我们。
    扎赫