This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHYIDR2寄存器(地址= 0x3)的 PCN 值从0xA0F1更改为0xA0F3。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236106/dp83869hm-pcn-of-phyidr2-register-address-0x3-value-is-changing-from-0xa0f1-to-0xa0f3

器件型号:DP83869HM

团队成员:

 很高兴与你交谈,这是 Allen , SC AA FAE 为 Comba。  

 因为我知道 DP83869HM 的芯片可能有一些变化、所以客户现在收到了第一批新的 PCN 生产货件。

由于客户研发更改或遗漏 PCN,、它们可能会错过对 PHYIDR2寄存器(地址= 0x3)值(从0xA0F1变为0xA0F3)的修改。

 因此、客户目前正受到 许多产品中外部软件更改的困扰、无法满足最终客户 发货计划。

 这`s 我想问的是,我们是否可以    在客户侧将 PHYIDR2保持为0xA0F1 ,这样客户就可以保持他们的软件在此紧急时间不发生变化。

 请再次感谢您的确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    对于较旧的器件、驱动程序应将 PHYIDR2包含为0xA0F1、如果客户使用较新的器件、则应使用 PHYIDR2 - 0xA0F3对驱动程序进行编程。 否则、驱动程序不会识别该 PHY。

    如果客户希望对较旧的器件和较新的器件都使用通用驱动程序、我建议在驱动程序中添加一个或功能、以便识别 A0F1和 A0F3。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul 您好:

     感谢您的评论。

     出于一般目的,我认为最好 在驱动程序中添加或功能。

     但此时、有很多种类的生产需要客户更换驱动程序。

     所以、是否有办法可以将 0xA0F1 ID 更改为 客户侧的新器件版本?

    同时、客户有一些库存、但不知道哪些标记代表什么,您能帮助解释红色标记区域以下的含义?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    版本 ID 无法在器件上更改、是固定的。 它只能在驱动器中进行更改。

    客户可以读取两个 PHY 的寄存器3h 吗?

    此致、
    拉胡尔