This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:区别

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236283/tcan4550-q1-difference

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4551-Q1、TCAN4550

您好!

你好。 我找到了几篇有关 TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1之间差异的文章。

但我的客户澄清了一些差异。 请见下方。

我特别怀疑与论坛中没有提到的差异相关、但在数据表中几乎没有注意到这些差异:TCAN4550具有 GPIO1、而 TCAN4551具有 GPO1;对吗? TCAN4551没有任何输入引脚吗? 我们现在并不是在考虑我们在应用中需要它的情况、而是在考虑不同之处。

我还有一个硬件设计问题。 将使用2层 PCB。 顶层具有所有组件和布线方式、底层将几乎被淹没铜地面:
1.我们是否也应该用库珀地淹没顶层?
2.顶层元件各有一个,一个过孔连接到底层以减少电感。 在顶部被淹没的库珀也应该连接到顶部过孔吗?

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAY、

    客户回答正确、TCAN4551-Q1只有 GPO1、而不是像 TCAN4550-Q1那样有 GPIO1和 GPO2。  

    1.我建议在 PCB 上为任何器件放置任何带 GND 的空空间。 这只会改善热性能和降噪性能。

    2.如果二者都连接到 GND 网络,则说明它们应该连接到两个 GND 层。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    你好。

    现在我有一个与 OSC1和晶体之间串联电阻器的理论值相关的问题。 所选的40MHz 晶体的理论最大电阻为40欧姆、最大分流电容为3pF、Cload 电容器应为12pF。

    计算得到的值为25.6欧姆。 我是否应该从理论电阻值开始?

    0402 (63mW)电阻器尺寸是否合适? 我曾尝试在"TCAN455x 时钟优化和设计指南"中查找信息、但未找到有关电阻器大小调整的信息。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    所需串联电阻的实际值可能会因应用其他部分中引入的体积而异。 通常、我们将看到设计从一个小值(或0欧姆)开始、然后根据需要在整个运行条件(即温度)上进行测试来增加它。 这将使您不必猜测在理论值出现问题的情况下、在哪个方向移动值。

    0402尺寸合适。 较小的封装将减少其他寄生阻抗并保持整个振荡器迹线较短。 仅当您打算替换测试板上的常用值时、我才建议使用更大的封装、但即使在这种情况下、您也希望它尽可能类似于最终应用。

    此致、  
    埃里克·肖特