This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216

Guru**** 2695895 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB215, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230524/tusb216-tusb216

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB215

ドライブレコーダーの設計開発でTUSB216PWBRを使用しております。
使用方法は、USB2.0のデータ信号(D+/D-)を周辺機器にケーブルで接続しており、ケーブルの全長はケーブル①4m+ケーブル②4m=合計8mです。5m以上(USB2.0規格保証外)になり信号劣化が懸念されるため、ケーブル①と②の間の電気回路にTUSB216PWBRを入れて信号補正を目的としてます。
USB2.0のデータ信号で具体的に送受信しているのは、LTE通信に関わるコマンドや通信データです。
TUSB216PWBRの電気回路と、機器の接続図の資料を添付しましたのでご確認ください。

現在、上記の使用方法でLTE通信の送信時に通信不良が発生しており解析中です。
そこで幾つか質問があります。
(1) TUSB216PWBRのデータシートより、ケーブル長は追加5m「5m (USB2.0規格)+追加5m=合計10m」まで信号補正(※)できる認識ですが正しいでしょうか?
(※) USB2.0のデータ信号(D+/D-)の信号品質がUSB2.0コンプライアンス試験に合格する

(2)上記の通り、弊社のケーブルの全長はケーブル①4m+ケーブル②4m=合計8mです。ć
ケーブル①とケーブル②の間にTUSB216PWBRを入れてますが、使用方法は間違っておりませんか?

(3)ケーブル②のケーブル長を3m未満にすると通信不良が無くなります。「ケーブル①4m+ケーブル②3m=合計7m」ć
この結果についてご見解を頂けませんか?

(4) TUSB216PWBRのデータシートを見ながら回路設計しましたが、電気回路は問題っておりませんか?ć
抵抗やコンデンサの部品定数など含めてご見解ありましたらお願い致します。

(5) BOOSTはレベル0~3の4段階、RX_SENはH / Lの3段階により信号補正を調整できます。弊社はBOOST =レベル0、RX_SEN= Hで使用しております。Ω
このBOOST、RX_16 SENの組合せを変更する事で今回の通信不良が解消する見込みはあるでしょうか?Ω
e2e.ti.com/.../TUSB216RWBR_6B30A29559308B30FB96176CDE56EF8D01305F6A68566E30A5639A7DF356_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文字化けしておりましたので再送します。

    ドライブレコーダーの設計開発でTUSB216RWBRを使用しております。

    使用方法は、USB2.0のデータ信号(D+/D-)を周辺機器にケーブルで接続しており、ケーブルの全長はケーブル(1) 4m+ケーブル(2) 4m=合計8mです。全長が5m以上(USB2.0規格保証外)になり信号劣化が懸念されるため、ケーブル(1)と(2)の間の電気回路にTUSB216RWBRを入れて信号補正を目的としてます。
    USB2.0のデータ信号で具体的に送受信しているのは、LTE通信に関わるコマンドや通信データです
    TUSB216RWBRの電気回路と、機器の接続図の資料を添付しましたのでご確認ください。

    現在、上記の使用方法でLTE通信の送信時に通信不良が発生しており解析中です。
    そこで幾つか質問があります。
    (1) TUSB216PWBRのデータシートより、ケーブル長は追加5m「5m (USB2.0規格)+追加5m =合計10m」まで信号補正(※)できる認識ですが正しいでしょうか
    (※) USB2.0のデータ信号(D+/D-)の信号品質がUSB2.0コンプライアンス試験に合格する

    (2)上記の通り、弊社のケーブルの全長はケーブル(1) 4m+ケーブル(2) 4m=合計8mです。
    ケーブル(1)とケーブル(2)の間にTUSB216RWBRを入れてますが、使用方法は間違っておりませんか?

    (3)のケーブル長を3m未満にすると通信不良が無くなります。「ケーブル(2)ケーブル(1) 4m+ケーブル(2) 3m=合計7m」
    この結果についてご見解を頂けませんか μ A?

    (4) TUSB216RWBRのデータシートを見ながら回路設計しましたが、電気回路は問題っておりませんか?
    抵抗やコンデンサの部品定数など含めてご見解ありましたらお願い致します。

    (5) BOOSTはレベル0~3の4段階、RX_SENはH / Lの3段階により信号補正を調整できます。弊社はBOOST =レベル0、RX_SEN= Hで使用しております。Ω
    このBOOST、RX_16 μ SENの組合せを変更する事で今回の通信不良が解消する見込みはあるでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    如果您可以用英语再次提出您的问题、我将不胜感激。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用英文填写了。 请确认。

    我在驱动记录仪的设计和开发中使用 TUSB216RWBR。
    使用方法是用电缆将 USB 2.0数据信号(D+/D-)连接到外设、电缆总长度为电缆(1) 4m +电缆(2) 4m = 8m。 总长度为5m 或更长(超出 USB 2.0标准保证范围)、并且存在信号劣化问题、因此目的是通过在电缆(1)和(2)之间的电路中插入 TUSB216RWBR 来校正信号。
    具体而言、与 LTE 通信相关的命令和通信数据通过 USB 2.0数据信号进行发送和接收。
    请检查随附的 TUSB216RWBR 电路材料和器件连接图。

    目前、使用上述用法发送 LTE 通信时出现通信故障、目前正在分析中。
    我在那里有几个问题。
    (1)从 TUSB216PWBR 的数据表中、信号校正(*)可以增加长达5米的电缆长度"5米(USB 2.0标准)+额外5米=总10米"、但正确吗?
    (*) USB2.0数据信号(D+/D-)的信号质量通过 USB2.0合规性测试。

    (2)如上所述、我们的电缆总长度为电缆(1) 4m +电缆(2) 4m =总长度8m。
    TUSB216RWBR 插入电缆(1)和电缆(2)之间、但使用是否正确?

    (3)如果电缆(2)的电缆长度设置为小于3m、则通信故障将消除。
    "电缆(1) 4m +电缆(2) 3m 或更小=总共7m 或更小"
    请向我们提供您对该结果的意见。

    (4)我参考 TUSB216RWBR 的数据表设计了电路、电路是否有任何问题?
    如果您有任何意见、包括电阻器和电容器的元件常数、敬请告知。

    (5)升压可以在 H/M/L 的4个级别(从0级到3级)和 RX_SEN 中调整信号校正。 我们使用 BOOST=0级和 RX_SEN=H。
    更改 BOOST 和 RX_SEN 组合是否有解决此通信故障的可能?
    请向我们提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    1. 您是否知道线规? 请参阅下表、了解要通过的最大前置通道损耗和要通过的最大后置通道损耗。 在高直流升压条件下、TUSB215最多可以支持8米的长度、我认为 TUSB216也支持8米的电缆长度和高直流升压条件。
    2. 由于后置通道电缆长度为4m、因此可能失败、因为最大后置通道为3米28AWG、即使是高直流升压也是如此。
    3. 该结果与具有高直流升压的最大前置通道和后置通道表相匹配。
    4. 由于 DP 和 DN 的网络名称不同、请再次检查它是否已连接 D1P 至 D2P、以及 D1N 至 D2N。
    5. 建议将转接驱动器设置为启动所需的最低值。 另外、我想知道您是否有可能切换到 TUSB216I、因为它是 TUSB216的更新器件、具有 P2P 兼容性、并且可以进一步提高性能。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    感谢您的回答。

    答案1和2不同、因此我有一个问题。

    ・・・、 我认为 TUSB216还支持8m 电缆长度和高直流升压。
    可能失败、因为后置通道电缆长度为4m、因为后置通道最大值为3米28AWG、即使是高直流升压也是如此。

    我问的是"post channel cable:4M"+"pre-channel cable:4M"=总共支持8m 电缆?

    此致!

    白川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    如上表所示、TUSB216在高直流升压下支持8m 电缆长度、但最大后置通道为3m 28AWG。 如果后置通道长于3m、则不支持补偿。 它与4m 电缆和3m 后置通道电缆的测试状态相匹配。

    4M 前置通道+ 4m 后置通道= 8m ->失败

    4M 前置通道+ 3m 后置通道= 7m ->通过

    5m 前置通道+ 3m 后置通道= 8m ->通过

    这是因为、 在高直流升压条件下、前置通道电缆长度必须小于5m 28AWG 和后置通道长度必须小于3m 28AWG。 如果其中一个通道更长、则不会提供补偿。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    感谢您的回答。

    ①EQ 设置
    ②DC 升压设置
    如果①= 0、②=高电平、它是否支持"4m 前置通道+ 3m 后置通道"?

    此致!

    白冈市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    如上表所示、在高 EQ 和直流升压下、它支持5m 前置通道+ 3m 后置通道、并最大限度地提高了器件的设置。 由于我们的 USB 2转接驱动器解决方案的性质、对于插入损耗没有精确对应于器件特定升压设置的特定补偿(以 dB 为单位)。 建议您使用前置通道和后置通道所需的电缆长度、开始使用最低设置测试转接驱动器。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    感谢您的回答。

    使用具有最大 EQ 和直流升压的器件设置。

    此致!

    白川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    请告诉我 TUSB216RWBR 的高 EQ 设置。
    为了在电源电压为3.0V 时设置为高电平、根据数据表(P16、表8-3)、我是否应该将 RRXSEN1=8 Ω 和 RRXSEN2=8 Ω 37.5kΩ 12.5kΩ?

    *具有 BC 1.2控制器的 TUSB216 USB 2.0高速信号调节器产品说明书(修订版 C)

    此致!

    白川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    应根据设计电源考虑设计参数。  表8-3适用于2.3V 至4.3V Vbat。 如果您在寻找3.3电源+/- 10%、请参考表8-2。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    感谢您的回答。

    如果 RX_SEN 输入电压为中间电位(*)、那么高  EQ 电平是否为中等?
    (*) VIL (0.75V)< RX_SEN 输入电压< VIH (VCC x 75%)

    此致!

    白川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    我会在星期一收到您的反馈。 感谢您的理解。  

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakawa-San:

    感谢您的耐心等待。 所需的 Vcc 是什么? 请参阅数据表"电气特性"中的输入 RX_SEN、如下所示。 请注意、低电平输入电压为0.75V、而高电平输入电压最小为75%、最大为5.5V。 如果所需的高输入电压在该范围内、则可以进行高水平设置。 但是、由于 USB2转接驱动器解决方案的性质、没有与器件特定升压设置完全对应的特定插入损耗补偿(dB)、因此应测试合规性。

    此致!

    约什