This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:在持续更改 PD 模式和 CC 电压的同时它是否会损坏 tub422?

Guru**** 2919220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235403/tusb422-could-it-damage-the-tub422-while-changing-the-pd-mode-and-cc-voltage-continuously

器件型号:TUSB422

嗨、团队,

   客户遇到 情况:

    当客户使用外部器件通过 TUSB422为器件充电时、通过上拉 VCC 将外部器件的 cc 线路用作源端、将 PDPhy 用作接收端;
当外部电源耗尽(VCC=0V)时、TUSB422将执行 TRY SOURCE 和 SINK 操作。 在 CC 线路上拉高和拉低可被视为对外部器件的 RC 电路进行充电和放电。 可以在 cc 线路上测量异常波形、导致 TUSB422不断切换模式:

   异常波形:

   那么、问题就在这里:

   该波形将导致 TUSB422的状态始终在拉电流和灌电流之间切换。 我想请您帮助确认 PDphy 芯片在这种状态下是否有卡住的风险或其他异常问题。

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您多久进行一次变革? 这是正常的 CC 引脚切换。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

        频率约为5Hz、以尝试拉电流和灌电流。 我们发现它在 CC 中异常。 因为通常情况下、无论 tusb422是拉电流还是灌电流、在 cc 引脚中测试的波都是方波。  在客户测试的波形中、电压缓慢升高、其中 tusb422可以检测到电压并变为灌电流模式。但电压无法稳定、tusb422将开始尝试拉电流。

        问题如下:

    Q1改变模式频率大约为5Hz、这会损坏 tusb422吗?

    Q2与正常 切换相比、cc 模式下的缓慢上升波会对 tubs422产生影响?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:我认为它不会损坏设备、因为电压仍在工作范围内。

    2:在正常模式下、PU 56k 或 PD 5.1k、当 VCC 关闭时、另一端处于电池电量耗尽模式、它应该存在5.1k PD、PHY 应该为 另一个器件充电。 有点奇怪

    最佳

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

       感谢您的答复。  

       对于 Q1、正如您所说、器件不会被硬件(电压)损坏。但当器件继续尝试灌电流和尝试拉电流时、如果 TUSB422在软件中崩溃、我会感到困惑。

    1:我认为它不会损坏设备,因为电压仍在工作范围内。

       对于 Q2、让我简化一下电路。

       因此、TUSB422中的 cc 可以通过5.1K 上拉电阻器为输出电容器充电。 因此、它们可以测量 充电电容波。 特别是在 cc 充电波中,有一个电压 , TUSB422检测电压,并进入灌电流(例如). 并且由于"假"电压、tubs422将 退出灌电流模式并开始切换。

    这会挤压设备吗?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件内部是否也有 PD 控制器? 或我们可能需要呼叫。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

       让我们安排一个会议与客户讨论此问题。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然