This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 审核

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234568/tusb4020bi-tusb4020bi-review

器件型号:TUSB4020BI

您好、TI Guru、

我在设计中将 TUSB4020BI 用作 USB 集线器、我将其用作简单集线器。

我使用的 I2C 主器件无需 外部 EEPROM。

我没有使用 PWRCTLx、因为在上电时下游一直连接。  

过流也是一个上拉电阻、以确保不会发生过流。

我在此处附上了样片连接、请帮助您查看。


提前感谢您、

此致、

阿尔德

e2e.ti.com/.../USB_5F00_Hub_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alder:

     您的下游器件如何工作? 需要 Vbus?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    DN1处于睡眠模式、检测到上行 VBUS 时开启、可能指 FX2_WAKEUP。  我们还保留永久开启功能、以与永久开启供应相关联。

    DN2永久开启。

    与 USB 集线器的此连接有任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要在 DN2上做同样的事情。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    DN2将 实现与 DN1类似的检测电路、检测上游 VBUS 以使其导通。 我是否应该使用 PWRCTLx 进行检测?

    您对 我在 TUSB4020BI 上的连接还有其他意见吗?

    谢谢。
    此致、
    阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好使用 PWRCTLx 来控制下游 Vbus。 此外、如果需要通过 USB 合规性测试、还需要使用此功能。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 并注意到  PWRCTLx。

    除了 PWRCTLx 你还有其他评论吗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian