This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55HVD233-SP:SN55HVD233-SP 用于航天应用的 CAN 收发器

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55HVD233-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236423/sn55hvd233-sp-sn55hvd233-sp-can-transceiver-for-space-application

器件型号:SN55HVD233-SP

您好!

我用 SN55HVD233-SP CAN 收发器(航空级)挺有意思的、但订购中还介绍了其他部分  5962L1420901VXC。 部件之间的区别4是什么?我应该在数据库中为订购定义什么?

谢谢。

塞米永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准微电路图与供应商无关。 SMD 与产品网页相链接;在第1.2节中说明了 PIN 的结构。

    您可以订购这两个板。 HVD233HKX/EM 是一个工程样品;数据表第3节的脚注2指出:

    这些部件不适用于鉴定、生产、辐射测试或飞行用途。 这些零部件无法在–55°C 至125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。