This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640电压电平转换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, AM5728, TXS0104E, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236398/dp83640-dp83640-voltage-level-translation

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: AM5728TXS0104ESN74AXC8T245

您好!

我们正在从 Critical link 开发一个使用 AM5728 SOM 的系统。该系统的以太网信号为1.8V、但对于 DP83640、它不支持1.8V。 我们需要使用电压电平转换器。  

为测试 IEEE 1588 H/W 时间戳应用、我们使用了电压电平转换器 TXS0104E (双向、推挽和开漏兼容)和 SN74AXC8T245PWR (单向)。 请查看原理图、如果您有任何建议或更正、请告诉我们。

这里我附上 DP83640设计的原理图和 RJ45/SFP 模块通信。

对于  SN74AXC8T245PWR、OE 的最小电压为0.7V。 我们是否有必要提供最小0.7V 电压、或者我们是否可以将其直接连接到接地点

谢谢、此致。

Sandeep Se2e.ti.com/.../processor-board-for-bcu_5F00_smu_5F005F00_sd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SN74AXC8T245、未使用的输入不得保持悬空。 否则、不存在明显的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以下拉  SN74AXC8T245中的未使用引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用或不使用电阻器将它们上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持