This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E004:模拟电路退出睡眠模式时 USB 出现故障

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235922/tpd6e004-usb-fails-when-analog-circuit-comes-out-of-sleep-mode

器件型号:TPD6E004

您好!  

我希望能够得到关于 TPD6E004 ESD 保护二极管的调查结果的确认。 我们已将该部件连接到 USB 2.0接口。 该器件位于 USB 数据线所在的连接器附近。 我们已将 TPD6E004的 GND 引脚连接到 AGND、这也是我们的机箱。 根据我所了解的内容、建议将 GND 引脚连接到与机箱关联的接地层。 USB 数据线进入 PCB 的数字端、这意味着它们的返回/参考点为 DGND。 但是、我们已经注意到、在关闭模拟侧并重新开启模拟侧时、USB 接口存在一些问题。 关闭模拟侧时、USB 接口仍然可以工作、但当我们打开模拟侧时、USB 连接会断开。 当模拟侧重新开启时、我们通过 DGND 和 AGND 测得了大约300-400mV 的交流噪声。 在布局中的 TPD6E004器件下方没有 AGND 参考平面;它直接连接到电路板边缘与机箱接触的周围铜平面。  

是否可以假定模拟侧再次接通时来自 AGND 的噪声使能量到达 USB 数据线路、从而导致 USB 连接断开问题? 我们将 GND 引脚的连接从 AGND 更改为 DGND、并且在再次为模拟侧供电后未出现 USB 接口压降。 非常感谢提供任何输入、并且希望为 TI 文章提供任何有关正确引用 TI ESD 器件的 GND 引脚的指针。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    二极管可能在大约400mV 时开始导通、该器件的绝对最大额定值表示最大负电压为-0.3V。

     这里可以使用不同的器件来解决该问题、TPD6E004在负区域中具有很低的击穿电压。 我们的某些其他单向器件在负极区域中在大约0.5V 时击穿、也可以使用。  

    此致、

    塞巴斯蒂安