This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:眼图

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235267/tusb2046b-eye-diagram

器件型号:TUSB2046B

大家好、

下面我们想就客户的查询向您寻求帮助。

数据表中提供的眼图与什么确切相关?

我能否验证 USB 信号接收器规格? 需要与元件1和2引脚的这种眼图匹配

因此、请提供特定的标准数据以验证我对 USB 2.0差分信号的 Si 分析。 另外、还请阐明上面所附的给出的眼图内容、见数据表页:17、图:12。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的眼图是 DS port1的 USB FS 合规性测试。

    它由 DP1和 Dm1上的单端探头测得。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    我的疑问是、我需要 TUSB2046组件具有 USB 2.0差分信号、而且我们已经与 USB 上的  仿真器件一起工作、我需要您端的 USB 眼图来验证我即将出现的 USB @ 480 MHz 仿真眼图结果。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TUSB2046仅适用于 FS。

      480MHz 适用于 USB HS、您需要使用 tusb4041。

    最佳

    布赖恩