This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:估算 TPD3S014DBVR 的功率耗散

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236841/tpd3s014-estimating-power-dissipation-for-tpd3s014dbvr

器件型号:TPD3S014

您好、我计划使用 TPD3S014DBVR、以使用5V 电源轨作为器件的输入、根据 USB 2.0规范将 USB 5V VBUS 电源限制为0.5A 输出至外部 USB 连接器。 如何估算器件的典型功率和最大功率耗散? 感谢任何指导。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    把它指定给 Eric、我想您可以参考我们的数据表"11.3功率耗散和结温"、其中包含了详细的功率耗散信息、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    大部分功耗来自电源开关。  在正常情况下、典型功耗计算公式为 I^2*R、其中 R 是电源开关的 RDS (on)、I 是负载电流。   根据数据表的第7.6节、Rds (on)的典型值为97m Ω、最大值为154m Ω。  在0.5A 负载下、这相当于典型值24mW 和最大值38.5mW。

     当此部件对电流进行限制时、将会遇到最大瞬态功率、尽管我认为这不在您的问题范围内。  该部件将降低 VOUT 以保持恒定的500mA 输出。  功率耗散现在为(VOUT-VIN)*I。  最坏的情况是 VOUT 对地短路。  这在理论上意味着 VIN = 5、VOUT = 0且 IOUT = 0.5、因此耗散功率为2.5W。 但是、该功率的寿命将非常短、因为在结温达到135C 时有一种热保护机制可以禁用输出(数据表第7.6节"热关断")。

    最后、如果您想在功率方面再添加一个注意事项、我们可以查看电源电流。  启用后、该器件需要66uA (典型值)至94uA (最大值)才能运行。  在这里、P = VIN *电源电流。  典型功率= 5V * 66uA = 330uW、最大功率= 5.5V * 94uA = 517uW。  这是对上述数字的补充。

    此致、
    埃里克