This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:有关复位下拉时 INT 引脚行为的问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237105/tca9539-q1-question-about-int-pin-behavior-when-reset-pull-down

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

您好、TI 专家、

如下文所示、在 MCU 待机模式期间、TCA9539 RESET 引脚将被下拉、 当输入端口上有触发器时 INT 引脚是否仍能正常工作?

Br

顾君松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/RESET 为低电平时、I/O 扩展器完全处于非活动状态。 只有在/RESET 变为高电平后、输入端口才会检测变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将复位引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它没有内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junsong:

    在这里是正确的。 /RESET 引脚为低电平有效、因此如果/RESET 引脚未处于有效使用状态、则需要一个上拉电阻器。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、

    插孔