This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:关于使用 I/O 扩展器的交换机接口存在疑问。

Guru**** 2528630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232646/tca9535-doubt-regarding-switch-interface-with-i-o-expander

器件型号:TCA9535

您好!

我们将 TCA9535与 LPC55S16连接、并将端口0配置为输入。 一个开关被连接在 TCA9535的 P0_1引脚 中(在这里、开关已经在上拉和下拉中进行了验证)。 我想 确定开关按下的瞬间。 但 INT 引脚状态没有变化、以识别 IO 引脚的变化。 如何识别输入引脚状态的变化以及如何利用 INT 引脚、请导航我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图和代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上了原理图和代码。

     e2e.ti.com/.../Data_5F00_Read.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    您的原理图显示 PO1直接连接到 GND。 如果以这种方式配置输入状态、按下开关绝不会改变输入状态。  

    您需要将 PO1引脚连接到开关上方、而不是像当前那样连接到开关下方。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    上面的原理图错误地提到了与开关连接的电阻器。新连接的原理图表示 I/O 扩展器和微控制器之间的 EXCITATION 校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常(并非缺少去耦电容)。

    该代码只是一个从寄存器读取字节的函数、但不会调用该函数。 您尝试读取哪个寄存器? 输入端口寄存器是否在位0中显示变化?

    请展示如何初始化寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    除了 Clemens 的注释外、您是否能够通过示波器捕获验证/INT 上是否发生了中断? 尝试强制 P01高电平至 VCC、并检查示波器、以查看/INT 引脚是否驱动为低电平。 如果从示波器捕获中您可以看到 TCA9535标记了中断、则错误很可能存在于代码中。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

       感谢您的回复。   按键时、我们在示波器中观察 INT 的状态、但 INT 引脚没有变化。 我们在 P01上连接了一个 按键、而按键时、我们希望知道在控制器中进行更改时的按键即时按下操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    如果您确认/INT 引脚没有被通过示波器捕获上的变化驱动为低电平、那么 MCU 无法知道是否发生了中断、也无法处理中断。 我想、首先我们需要解决 TCA9535没有通过 P01上的更改触发中断的问题。  

    您是否尝试过对该器件进行上电复位、然后重新检查以查看按下 P01上的开关是否会导致中断? TCA9535的默认状态为所有 p 端口引脚均设置为输入。 此器件没有中断屏蔽、因此输入状态的变化会导致/INT 上发生中断。  

    您是否已确认物理开关实际工作? 按下开关时、P01是否会拉至示波器上的 GND?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了您的情况。当我按下开关时、中断引脚变为低电平。但一段时间后、我正在更改一些连接并重新安排相同的情况、我无法在引脚中获得中断。这背后的原因是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我得到了这样的中断信号。下面我附加了数字示波器的图像。请回复中断是否像这样生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    但是过了一段时间,我正在更改一些连接并重新安排了相同的方案,但我无法在引脚中获得中断。这背后的原因是什么。  [/报价]

    这种描述非常模糊。 您说某些连接已更改并重新排列、但这些更改导致中断引脚无法像以前那样正常工作。 您进行了哪些更改?  

    您提供的示波器捕获看起来输入引脚上有一个信号在高逻辑值和低逻辑值之间波动、导致中断有效然后取消有效、因为输入引脚返回到其原始状态。  

    请更加具体地说明您对系统所做的导致此行为的更改。 此处的原理图可能会有所帮助。  

    此致、

    泰勒