This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS197:PDN:SN75ALS197NS

Guru**** 2910310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237066/sn75als197-pdn-sn75als197ns

器件型号:SN75ALS197

您好!

根据 PDN20230516001.3、建议使用 SN65LBC173ADR 来替代 SN75ALS197NS。
不建议使用 SN75ALS197DR 的任何原因?

备注:
此 PDN 建议使用 SN75ALS197DR 替换 SN75ALS197N。

客户正在考虑将 SN75ALS197DR 替换 SN75ALS197NS。
我认为没有任何问题、但请确认。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    您可以使用 SN75ALS197DR 替换同一器件的"N"和"NS"封装、除了封装尺寸的不同外、切换不应存在很大问题。  

    此致!

    帕克·道德森