This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:用于确认 RS-485收发器电路

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237030/sn65hvd3082e-to-confirm-rs-485-transceiver-circuity

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:ISO6721

您好、专家:

向客户介绍了 应用简报(SLLA416C)中的常用方法 来设计隔离式 RS485接口。

现在他们发现有简单的解决方案从两个渠道隔离可以完成申请人在市场:

请建议今天的解决方案是否成熟。

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NSI8021是两个单向逻辑信号(例如 TI 的 ISO6721)的数字隔离器。

    但 RS-485信号既不是单向信号、也不是逻辑信号。 该电路将不起作用。 您需要一个隔离式 RS-485缓冲器、它两侧都支持 RS-485信号;据我所知、这种芯片并不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    克莱门斯是正确的-这不是一个可行的解决方案。

    您指出的复审指南提供了两个解决方案。

    在 RS-485器件的控制器和逻辑引脚之间添加隔离器

    2.或使用 隔离式 RS-485设备

    您建议的方法未列出、并且会带来很大的风险。

    此致!

    帕克·道德森