This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:关于 WAKE 引脚

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236305/tcan1463-q1-about-wake-pin

器件型号:TCAN1463-Q1

大家好、

我有疑问。

不使用 WAKE 引脚时、我可以通过哪种方式端接此引脚?

  1. 悬空?
  2. 直接连接至 V_SUP?
  3. 使用 XX 欧姆进行上拉?
  4. 直接连接至 GND?
  5. 使用 XX 欧姆进行下拉?

能否告诉我每种方式是否可以接受?

如果所有选择都可行、那就没问题了。

但是,如果每一种方式都不能接受,你能告诉我如何处理这种联系吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

     

    参考数据表的9.3.5、WAKE 引脚是双向触发器、因此它将在引脚上的上升沿或下降沿转换时触发。 您可以将其保持悬空、但是、我建议将 WAKE 与 GND 或 VSUP 连接到电阻器、以防止噪声产生任何干扰。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

     

    顺祝商祺、

    布兰登·扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、数据表的第9.4.1.5.2节还介绍了如何计算将 WAKE 接地或 VSUP 连接到 GND 时应使用的电阻。 电阻应等于最大电源电压除以唤醒的 IO 电流。

    顺祝商祺、

    布兰登·扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的快速回复!

    根据我在9.4.1.5.2中阅读的数据表、我假设在连接到 GND 时不需要任何电阻器。 我的理解是否正确?

    您是否有图9.9的良好分辨率图片?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    唤醒引脚也连接到 GND 时、应使用电阻器。

    遗憾的是、数据表中的图9-9图片只有一幅相同的图。 如果您需要任何帮助来解释数字、请告诉我。

    顺祝商祺、

    布兰登·扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    了解 GND 电阻器。

    我可以读取 R_ 系列 但我不能读这个。 这些电阻器是什么( R_?? )?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    抱歉、显示的是低分辨率数字。 另一个电阻为 R_BIAS、因为它将 WAKE 引脚偏置到低侧开关配置中的 VSUP 或高侧开关配置中的 GND。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    顺祝商祺、

    布兰登·扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    谢谢! 有道理!

    此致、